结果:找到"硬件原理图设计 PCB Layout 嵌入式开发",相关内容1000条
  • 承接软硬件嵌入式开发
  • 承接各种软硬件嵌入式方案,可根据客户需求做定制化设计,在某集团大公司设计过X86电脑主板、显卡等各种高速多层板。曾开发过ARM、STM32、51单片机、开关电源、PD氮化镓、车载等多种产品,多年老工程师经验,有意可联系VX:A279263496,谢谢!
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 软 、ARM、STM32 发帖人:软硬件方案设计 发帖时间:2023-09-12 16:03:00
  • 基于涂鸦智能Wi-Fi模块的智慧桌面助手,通过WB3S模支持查看天气、时间、控制家庭设备、温湿度上...
  • 本期带来一款DIY的桌面助手,主要有以下功能:本文来自:涂鸦开发者作品中心:liuchang天气获取显示通过涂鸦SDK天气接口,获取天气信息并解析。天气信息每半小时下发一次。设备操控通过涂鸦设备联动功能,即可实现对涂鸦所有设备的操作功能。本项目测试使用的是涂鸦智能灯,可实现开关,模式设置等功能。电脑状态显示通过python上位机获取电脑CPU、内存、网络运行情况,通过蓝牙串口发送到桌面端,进行解析显示。温湿度获取温湿度通过SHT30进行测量,STM32定时检测,检测完成后将数据上报云平台。备忘设置通过电脑pythn上位机可进行4条备忘设置,支持修改完成/未完成情况。游戏界面通过开源的Vous...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB,智能 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-30 16:59:00
  • 基于涂鸦智能Wi-Fi模块的智慧桌面助手,通过WB3S模支持查看天气、时间、控制家庭设备、温湿度上...
  • 本期带来一款DIY的桌面助手,主要有以下功能:本文来自:涂鸦开发者作品中心:liuchang天气获取显示通过涂鸦SDK天气接口,获取天气信息并解析。天气信息每半小时下发一次。设备操控通过涂鸦设备联动功能,即可实现对涂鸦所有设备的操作功能。本项目测试使用的是涂鸦智能灯,可实现开关,模式设置等功能。电脑状态显示通过python上位机获取电脑CPU、内存、网络运行情况,通过蓝牙串口发送到桌面端,进行解析显示。温湿度获取温湿度通过SHT30进行测量,STM32定时检测,检测完成后将数据上报云平台。备忘设置通过电脑pythn上位机可进行4条备忘设置,支持修改完成/未完成情况。游戏界面通过开源的Vous...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB,智能 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-25 17:10:00
  • 机智!公共卫生间不再“一位难求”!
  • 本期给大家带来的智慧厕所门锁方案,该方案使用涂鸦Zigbee模组作为主控,功耗低,效率高,适用于大范围公共场所,同时该模组为普通厕所门锁提供联网功能,支持检测门锁开关合状态并上报至云端。无论是使用者,或是管理者,都可以通过手机App查看厕所使用情况,减少不必要的时间浪费和资源浪费。01硬件选型联网模组考虑到厕所门锁成本以及低功耗,联网模组选用涂鸦智能开发的一款Zigbee模组。模组由高集成度的无线射频处理器芯片Z2和少量外围器件构成,且内置了802.15.4PHY/MACZigbee网络协议栈和丰富的库函数。状态检测门开关状态检测采用K9-1267B-L行程开关,同时配合扇形结构,来帮助实现...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: PCB,智能 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-23 16:23:00
  • 动动嘴就可以控制智能家居?语音红外助手开发实战营来啦!赢大奖
  • 如今,随着5G、人工智能、边缘计算等技术的成熟与普及,智能家居概念越来越深入人心,IoT产品愈来愈普及,应用场景亦日益丰富,仅仅依靠手机App控制已无法满足大众的日常需求,智能家居将逐渐从智能单品过渡至全宅智能新时代。有人说下班回到家,抹黑找开关,难免磕磕碰碰;躺在沙发,想看电视,疲惫了一天,根本不想起身;天气逐渐变冷,想开空调,因找不到遥控器而烦恼;......此时,如果有一位“随叫随到”的智能语音“小助手”,一切问题都迎刃而解,可谓是“懒人”必备神器。本期实战营采用涂鸦SoC零代码开发方案,将手把手教你如何0代码制作一款语音红外遥控,动动嘴就能操控家中所有智能设备,非智能的红外遥控类设备...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB,智能 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-22 17:44:00
  • 项目外包:承接硬件原理图设计,PCBLayout,嵌入式开发等服务
  • 多年硬件电子电路设计,经验丰富;提供全套硬件电路设计Layout服务;1、可承接瑞芯微,全志,ST单片机硬件原理图设计;2、可承接单面板、双面板、四层板、六层板,八层板Layout工作;3、熟练使用Cadence原理图及PCB设计软件,KEIL嵌入式单片机开发软件。有意者请联系:990281287@qq.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: PCB Layout 发帖人:LESLIE 发帖时间:2021-06-28 17:40:00
  • 开源推荐003期丨51单片机脱机下载和烧录器
  • 开源工程名称:51单片机脱机下载和烧录器投稿作者:583703056a工程链接:https://oshwhub.com/583703056a/51-dan-pian-ji-xia-zai-qi✨工程描述:STC51单片机最方便的就是ISP下载,一般都是用CH340下载烧录,但是STC单片机在ISP烧录时要断电冷启动才能烧录成功,并且在没有完全把目标单片机电路的电源全部释放完时,就算你执行了断电也不一定能烧录成功。最方便的就是用CH340再加一个自锁开关来控制目标板的电源通断,自锁开关开的时候可以给目标单片机供电,自锁断开时可以通过一个10欧左右的电阻对地方放电。但是这样做就是要每次烧录时要用...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创EDA PCB OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-04 14:33:00
  • 开源推荐002期丨TPS54360降压模块
  • 开源工程名称:TPS54360降压模块作者:suifeng8071工程链接:https://oshwhub.com/dian-sai-1/tps54360✨工程描述:TPS54360是一款具有集成型高侧MOSFET的60V、3.5A降压稳压器。按照ISO7637标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至2µA。4.5V到60V(绝对最大值为65V)输入范围:3.5A持续电流、4.5A最低峰值电感器电流限制电流模式控制直流/直流转换器92...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创EDA PCB OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-03 10:52:00
  • 开源推荐001期丨VFD时钟
  • 嗨~这里是立创EDA开源硬件项目推荐,在OSHWHub开源的优秀项目都会在这里进行推荐供大家交流学习,每个项目基本都包括项目描述、原理图设计、PCB设计、BOM表、实物图、演示视频、调试程序等等;本期工程详情可查看地址:https://oshwhub.com/katachi/vfd-shi-zhong工程描述:VacuumFluorescentDisplay(vfd)即真空荧光显示屏,其独特的发光效果受不少发烧友青睐。VFD显示原理一般是屏上侧灯丝供电后激发出电子,然后下册有栅极和阳极(类比数码管公共端和段端),恰当设置栅极阳极和灯丝的电势,可使电子轰击阳极上的荧光粉而发出美妙的光线。VFD...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创EDA PCB OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-11-26 17:27:00
  • 硬件外包:设计一款电脑一体机的电源
  • 电脑一体机主要由:主机、显示器(集成功放板)、喇叭、鼠标键盘、充电电池及电源组成。它支持电池供电和市电供电,现缺少电源部分,需要设计一个配套的电源——接市电时,自动无缝(不关机、不重启)切换至市电供电,并对电池进行充电,充满自动停止。断开市电,则自动无缝(不关机、不重启)切换到电池供电。设计要求:支持宽电源输入(如:AC110~240V);电池续航要求:8-10小时;带电量显示功能;组件说明:主机,原配电源:DC12V/5A电源适配器(接头:5.5*2.5mm),主机功耗:12W;显示器,原配电源:DC12V/3.3A电源适配器(接头:5.5*2.1mm),显示器功耗:20W;喇叭:1W(8...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 电源 外包 PCB 发帖人:hope 发帖时间:2019-06-25 11:21:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: